欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

扭剪扳手的种类与优点

  • 2023.08.07 10:05:45
  • 米思米
  • 1695

·         扭剪扳手

·         螺母扳手


扭剪扳手

在建筑施工等钢结构装配时,用于紧固抗剪螺栓的工具。

双开关型(提升型)

扭剪扳手的种类与优点

 

握把旋转型

扭剪扳手的种类与优点

优点


·   这种装置是用于紧固建筑施工、桥梁等钢结构装配中所使用的张力控制螺栓(抗剪螺栓)。

·   当对抗剪螺栓施加一定的扭矩时,缺口部分会滑丝从而完成紧固,因此扭矩值误差较小。也无需使用扭力检测仪进行检查。

·   只需查看螺栓,即可轻松判断螺栓是否已经完全拧紧。只要末端断开就表示OK。

·   能够彻底防止出现忘记紧固螺栓的情况。

·   慢慢旋转扭剪扳手,对抗剪螺栓施加力。不同于普通电动工具的高速旋转,扭剪扳手工作时非常安静,从而使其成为对周围环境非常友好的工具。

这是张力控制螺栓专用的紧固扳手。

扭剪扳手的种类与优点

抗剪螺栓的紧固方法


通过在拧紧时让缺口部分断开来保证获得所设计的正确轴向力的高强度螺栓,称为“抗剪螺栓”。其优点在于紧固扭矩值的误差很小,易于进行施工管理。

扭剪扳手的种类与优点

 

提升作业


当用螺栓固定到钢框架上时,螺母应位于钢框架的外侧。如图所示,从正下方拧紧螺母的作业称为“提升工作”,双开关型(提升型)扭剪扳手带有2个开关,从而更易于完成作业。

常规的螺栓紧固作业

 

扭剪扳手的种类与优点

提升作业

※ 从正下方紧固螺母的作业

扭剪扳手的种类与优点

 

要点如下!

·  请确认所使用螺栓的尺寸。

·  请确认紧固扭矩(N·m)。


螺母扳手

这种工具是用于高精度地拧紧螺栓、螺母,从而在建筑工地等处确保构造物强度。

直柄型

手枪型

扭剪扳手的种类与优点

扭剪扳手的种类与优点

 

优点


·   在桥梁、高层建筑等建筑中,用于“钢架构件装配”的高强度螺栓紧固。尤其是为了保证构造物强度,“螺栓的紧固精度”和“紧固可靠性”都是必须满足的要求,而螺母扳手则是必不可少的工具。

·   螺母扳手可以设定紧固条件(校准),可以实现误差极小的高紧固精度。

·   不同于液压扭矩扳手,螺母扳手从开始作业到完成螺母或螺栓紧固的全程都无需停止,因此可以在短时间内完成螺栓紧固作业。

用于起重机以及工程机械的组装、铁塔的螺栓连接等用途。

扭剪扳手的种类与优点

紧固的种类


使用螺母扳手拧紧的方法,包括“扭矩法”和“旋转角度法”2种。

<扭矩法>

这种方法是通过设定紧固螺母的扭矩来完成紧固。

为了实现高精度紧固,现场校准(0点调整)至关重要。

<旋转角度法(圈数锁定)>

这种方法是在预紧之后让螺母(螺栓、螺母和夹在中间的基材之间无松动的状态)旋转一定的角度。

采用扭矩法可以使轴向力保持恒定。

※轴向力:在螺母和螺栓之间保持压紧的力。

要点如下!

·  请确认所使用的螺栓、螺母。

·  请确认必要的扭矩范围(N·m)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities